This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:ISOM8710的 IQ 静态电流是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1282732/isom8710-what-s-the-iq-quiscent-current-of-isom8710

器件型号:ISOM8710

大家好、

请告知我没有输入信号且输出为低电平时 ISOM8710的 IQ 吗? 它是否为 uA 电平?

我有一个项目需要超低 Iq 信号隔离器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步澄清一下、Iq I 是指不存在信号时的电源静态电流。  如果相对较高、我想知道为什么 Iq 会这么高?

    似乎没有太多逻辑会消耗这里的电源电流、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    根据您的说明、IQ 参数将与数据表中的 Icch 和 ICCL 匹配。 请参阅下面突出显示的部分。  

    请告诉我这是否解答了您的问题、或者它对于您的应用来说已经足够低了。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这个值很高。 我可以理解为什么即使在没有信号瞬变的情况下 IQ 这么高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    ISOM8710的设计是以业界最常见的选件耦合器代替。 目前没有较低电流的光学仿真器。 我们确实有一个专为低电流应用(ISO7021超低功耗–3.3V 时每通道4.8 μA 静态电流)而设计的数字隔离器

    请告诉我、是否有特定的光耦合器解决方案需要替换。

    此致!
    安德鲁