This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC15241-Q1, DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281804/isolated-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC15241-Q1DAC8750

您好!

根据以下规格、我们要求使用集成隔离式直流/直流转换器。 请推荐符合要求的合适部件。

输入电压-24V

VOUT - 24V

IO52 -200mA

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    我们有 UCC15241-Q1、这是一款直流/直流隔离式转换器。 21V<Vin<27V、18V<Vout<25V。 我建议查看 数据表中的 SOA 曲线。 输入电压为24V、输出电压为24V 时。 该器件可在安全工作区(SOA)内提供2.5W 的平均功率。  您可以在此处查看数据表:

    数据表

    如果您还有任何问题、请让我回复此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢他们的建议。。。

    您还可以建议一款 LDO、它可以支持24V--> 15V 电压并通过 IOUT 100mA 到200mA。? 我们想在 AVDD_IN 电源轨中使用此 LDO、因为变压器不支持负载调节、所以可以为 DAC8750 AVDD 引脚提供15V 电压。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    请提交一个包含 LDO 器件型号或 LDO 请求的新主题、以便 将其分配给能够帮助您解决该问题的小组。

    现在、我将关闭该主题。 谢谢