This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042BQDWRQ1的原理图审阅

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1042-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281767/iso1042-q1-schematic-review-for-iso1042bqdwrq1

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042、、 ESD2CAN24-Q1

您好!

我们将在工业应用中使用 ISO1042BQDWRQ1隔离式 CAN 收发器。 我们已经为此隔离器设计了一个原理图。 您能否详细查看原理图并告知我们您对此的反馈?

我附上原理图供您审阅。 如需更多信息、请联系我们。

谢谢。

Sonalie2e.ti.com/.../CAN_5F00_ISO1042_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:  

    感谢您使用 ISO1042-Q1。  原理图看起来很好、我认为没有任何问题。

    我注意到您在 CAN 总线上使用保护器件。  如果您对此感兴趣、我们将为您提供 ESD 保护 CAN 器件 ESD2CAN24-Q1。 这是产品说明书: ESD2CAN24-Q1产品说明书。 如果您对此感兴趣、请发布有关此器件的新话题、以便我们的保护器件专家为您提供帮助。  

    此致!
    安德鲁