This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:是否有推荐的器件用于总线引脚 A、B 和 Y、Z 的 ESD 保护?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281690/iso1412-is-there-a-recommended-part-for-esd-protection-of-bus-pin-a-b-and-y-z

器件型号:ISO1412

您好、请您能分享一个 在考虑5V 总线操作的情况下用于总线引脚 A、B 和 Y、Z 的 ESD 保护的推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 一般而言、我们建议将 CDSOT23-SM712 TVS 用于 RS 485。   如需更多信息、请参阅 IEC ESD、EFT 和浪涌 RS 至485总线保护设计指南(修订版 B)。  

    请告诉我、这是否可以解决您的问题。  

    此致!
    安德鲁