This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:芯片(我希望吗?) 百分比。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280803/iso6731-chip-i-hope-improvement

器件型号:ISO6731

您好!

我钦佩您的隔离器、例如 iso6731。  

您提供两种版本的"默认输出":高电平或低电平(后缀 F)。  

您需要制造的模型数量翻倍、

 经销商需要将搁置的空间扩大一倍、  

 现在、像我这样的用户可能会遇到双重问题

  (在一个项目中、我需要两个版本、因此在 SMD 放置位置多使用一个磁带)。  

在第23页、我看到它只是一个1.5 Meg 上拉或下拉电阻器。  

第3页上有两个未连接的引脚6、11。  

问题似乎很明显:

 为什么不允许用户通过这些引脚来决定并连接此1.5Meg 电阻器(上/下)?

并将混乱情况减少一半?  

此致

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    我们将在产品中考虑这一点。

    此致、
    A·维塔尔