This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501DBVR 的输出电压精度

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280927/sn6501-vout-accuracy-of-sn6501dbvr

器件型号:SN6501

团队成员

您能告诉我 SN6501DBVR 的输出电压精度吗?

我想判断我们是否需要 LDO。

条件在下方。

 匝数比= 1:1.1、Vin=5V、Vout=5V、无 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、  

    感谢您与我们联系。  

    您可以 在 第5.7节"典型特性"的效率图中找到有关 Vout 精度的信息。 输出电压和效率测量是使用精选推荐的变压器进行过载电流测量的。

    使用这些曲线评估性能时、请注意、"TP1曲线是使用图6-1中的电路测得的[未稳压输出]、而 TP1和 TP2曲线是使用图6-3中的电路测得的[LDO 输出](除非另有说明、否则 TA = 25°C)。 请参阅表8-3以了解变压器规格"。

    如果您有任何问题、请告诉我。

     此致!
    安德鲁