This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:将修订版本 I 更改为 J

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, ISO3082, ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1279307/iso3082-change-point-from-revision-i-to-j

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO3086、ISO3080

大家好!

我想知道将器件的修订版本 I 更改为修订版本 J。

也就是说、温度、电气和开关 特征发生了变化。

从更改之前到更改后、值发生了多少变化?

如果您有一个比较表、请告诉我。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    感谢您的联系。 我们目前正在对此进行调查、并将在接下来的24小时内与您联系。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke-San:

    下面是 ISO3082数据表的修订版 I:  

    e2e.ti.com/.../ISO308x_5F00_Revision_5F00_I.pdf

    您可以 使用之前版本的数据表来查看从修订版本 I 更改为修订版本 J 的确切规范。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryuseke-San  

    我仔细阅读了每个数据表的电气、温度和开关规格、发现了以下更改:

    -任何 D、DE 或 RE 端子的电压输入的绝对最大额定值规格从7 V 更改为6 V

    -结至环境热阻规范已更改、具有单个 规范 :79.6 C Δ°/W

    -更改了安全相关认证表的 VDE 部分以反映最新标准

    接收器的差分输入电容从7 pF 更改为16 pF

    -接收器的输入电容和接地规范已从2 pF 更改为8 pF

    - ISO3086/88驱动器的最大脉宽失真规格从7.5ns 更改为9ns

     添加 ISO3080/82接收器脉宽失真的附加规范

     添加了接收器的差分输出上升和下降时间规格

    如果您对 任何其他 电气、温度和开关规格的变化有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke-San:

    感谢您的更新。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯