This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212_CURRENT 灌电流和拉电流原理图审阅

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280620/iso1212-iso1212_current-sink-and-source-schematic-review

器件型号:ISO1212

您好!

我正在使用 ISO1212数字输入 IC 来支持电流阱/电流源功能(24V 输入)、而无需更改任何组装选项。 下面是供审核的 DIN 原理图部分。 请回顾并告诉我是否需要进行任何更改以支持电流受电方和供电方特性。

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    感谢您的联系。 以下是我对原理图的回顾:

    我看到您已将 CDSOD323-T36SC TVS 二极管放置在原理图中 RTHR 电阻器的右侧、使得元件连接到 J23 连接器和 RTHR 电阻器之间的两个 IN 引脚。 虽然这样可行、但另一种更好的方法是连接 RTHR 电阻器左侧的 TVS 二极管、使元件位于 RTHR 电阻器和 CIN 电容器之间。 在这种新配置中、TVS 二极管的峰值浪涌电流要求和工作电压要求将降低。 有关这方面的更多信息、请参阅 ISO1212数据表的第9.2.1.2.5节中的以下段落。

    - CDSOD323-T36SC TVS 二极管的最大钳位电压为75V、高于 ISO1212 IN 引脚的绝对最大额定电压。 为了防止 TVS 二极管钳位电压达到75V 时损坏 ISO1212、我建议您考虑选择另一个最大钳位电压低于60V 的 TVS 二极管。正如数据表中上述段落所述、 如果移动 TVS 二极管、使其位于 RTHR 电阻器左侧、RTHR 电阻器和 CIN 电容器之间、那么这一要求应该会更容易满足。

    除 TVS 二极管之外、 原理图中的所有其他连接看起来都良好。 对于 TVS 二极管、请考虑选择另一个最大钳位电压较低的 TVS 二极管。 为了查看我们是否可以为与当前使用的二极管类似但具有更低最大钳位电压的 TI TVS 二极管提供建议、我已通知保护器件团队。

    此外、对于在 RTHR 电阻器和 CIN 电容器元件之间连接 TVS 二极管、还请考虑按照上述建议操作。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth 和 Chitharanjan、

    我认为适合此应用的最好二极管是 TSM36A。 该二极管可处理高达36V 的工作电压、且典型钳位电压为57V。 我同意 Kenneth 关于 TVS 二极管的布置。  

    如果有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛