This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:最低电源电压- 1.71V 或3.0V

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041-Q1, ISO7041, ISO6741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280418/iso7041-q1-minimum-supply-voltage---1-71v-or-3-0v

器件型号:ISO7041-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7041ISO6741-Q1

我们计划使用数字隔离器 ISO7041-Q1–和/但我们需要1.8V 的电源电压。

我们可以在 TI 网页上搜索/过滤电压为1.8V 的数字隔离器、ISO7041-Q1如下面的屏幕截图所示:

但是、ISO7041-Q1的数据表中规定了3.0V 的最低电源电压。

? 问题1:ISO7041-Q1的最低电源电压是多少(1.71V 或3.0V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    感谢您提请我们注意这一点。 最后、我们建议参阅该器件的建议工作条件的数据表。 如数据表中的建议运行条件表所述、ISO7041-Q1的电源电压为3V 至5.5V (如下所示)。 不保证在建议的运行条件之外运行。 如果您的应用为工业应用、则可以考虑使用可在1.8V 电源电压下运行的工业型号(ISO7041)。

    ISO7041和 ISO7041-Q1是 超低功耗数字隔离器。 如果您的应用不需要超低功耗、请考虑使用 TI 最常用的数字隔离器 ISO6741-Q1、该隔离器还支持1.8V 电源电压。

    谢谢。
    A·维塔尔