This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:驱动器和放大器的逻辑电源电流;接收器被禁用条件

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1280124/isow1412-logic-supply-current-for-driver-receiver-disabled-condition

器件型号:ISOW1412

您好、我正在检查 ISOW1412的一个新设计、 我想知道在我的应用待机状态(驱动器和接收器被禁用)下、但电源转换器处于有效状态(即 Visoout=5V)下时的逻辑电源电流。

在数据表的第8.9节中、我发现 驱动器和接收器被禁用情况下的逻辑电源电流通 常为3.2mA、其看起来位于较高侧。 请您确认我所指的值是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您与我们联系。

    您参考的流入逻辑电源 VIO 的电流 IIO 是正确的。 由于3.2mA 的逻辑电源空闲电流远低于隔离式直流/直流空闲电流(~15mA)、因此器件中没有为逻辑电源实现低功耗模式。

    谢谢、如果您还有其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔