This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:请检查以下规格是否与 ISO1228器件匹配、如果不匹配、则建议我提供任何其他器件可用性。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO6740, ISO1228, ISOM8710, ISOM8110, ISO6741, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1273004/iso1228-please-check-if-my-below-specifications-is-matched-with-iso1228-part-if-that-is-not-matched-suggest-me-any-other-part-availability

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISOM8710、ISO1212、 ISOM8110ISO6741ISO8110、ISO7740、ISO6740

技术规格:
1.8通道低速信号、混合24V 和5V 单路和差动数字输入和输出。
I/O 接口应符合优先考虑信号完整性而不是速度的标准。
灌电流输入、拉电流输出、电流隔离。
4.各通道电气隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,

    感谢您与我们联系。 请在下面的行中查看我的答复:

    技术规格:

    1. 8通道低速信号、混合24V 和5V 单路和差动数字输入和输出。
      1. ISO1228器件接收24V 单端输入、不支持5V 电压。 也不支持差分输入。
      2. ISOM8710可用于对您的单端5V 输入解决方案进行电隔离。
      3. 能否提及差分信号的电压电平和共模电压?  
    2. I/O 接口应符合有利于信号完整性而不是速度的标准。
      1. 这些器件 专为满足工业输入标准而设计、例如 IEC 61131-2 1类、2类、3类。
    3. 灌电流输入、拉电流输出、电隔离。
      1. 是的、此器件支持 灌电流输入。  也可以更改采购的配置。
      2. 该器件可用于数字输出 或串行 (SPI)模式。  8.3.3串行和并行输出选项
      3. 输入侧和输出是电隔离的。
    4. 每个通道上的电气隔离。
      1.  每个通道没有独立的隔离。 所有通道(同一侧)共用一个接地。
      2. ISO1212是一款具有通道间隔离功能的双通道隔离器。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我代表 Vaishanvi 回复此线程、感谢 Andrew 提供的宝贵意见。

    • ISOM8710可用于对您的单端5V 输入解决方案进行电隔离。
    [/报价]

    ISOM8710看起来仅支持灌电流。 它是否也支持电流源?

    • ISO1228器件接收24V 单端输入、不支持5V 电压。 也不支持差分输入。
    [/报价]

    感谢您的详细介绍、我们可以使用单端输入。

    同样、我们要求8通道数字输出接口、它应支持以下 规格。

    • 电流隔离
    • 应支持5V 和24V 单端和差动端输出
    • 必须支持灌电流和拉电流输出。

    请推荐支持上述规格的合适器件。

    此致、

    M·希塔兰詹

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitharanjan:  

    ISOM8710可配置为支持电流源或电流阱、具体取决于光仿真器在系统中的连接方式。  

    正如我的初始博文中所述、ISO1228可以支持将8通道24V 单端输入(电隔离)应用于数字输出。 ISO1228不支持5V 输入或差分输入。   

    您能否讲一讲差分信号的电压电平和共模电压?  [/报价]

    为了查看我们是否有能够处理差分信号的器件、请回答上述问题。 但是、据我所知、没有一个器件可以 同时"支持5V 和24V 单端和差动端输出"。  您的应用将需要多个器件。  

    此致!  
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了查看我们是否有能够处理差分信号的器件、请回答上述问题。 但是、据我所知、没有一个器件可以 同时"支持5V 和24V 单端和差动端输出"。  您的应用将需要多个器件。  

    [/报价]

    Andrew、您好!

    我们可以只使用24V 单端输出。 您能否为该产品推荐合适的器件?  

    该器件应进行电流隔离、并应支持灌电流和拉电流。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    感谢您阐明应用所需的电压电平和信号极性。 根据您提供的要求、您似乎在寻找可用于可编程逻辑控制器应用中常见数字输入/数字输出模块的隔离器。 如果情况不是这样、请告诉我。

    下面概述了我们拥有的能够满足您为此应用指定的要求的器件:

    隔离式数字输入模块

    ISO1228:

    - 8通道设备, 能够支持单端24V 数字输入信号

    -专为满足工业输入标准而设计,如 IEC 61131-2 1型、2型、3型

    -可配置为支持灌电流或拉电流类型输入

    灌电流类型数字输入的配置:


     供电 类型数字输入的配置:

    -现场侧和 MCU 侧之间的电隔离(由器件隔离栅提供)

    ISO1228唯一无法满足的要求是在每个场侧输入通道之间进行隔离、因为每个场侧输入通道共享相同的接地。 但是、如果需要通道间隔离、您可以考虑使用 ISO1212、它 可以满足上述所有要求、同时在每对输入通道之间提供功能隔离。  

    隔离式数字输出模块:

    带限流电阻的 ISOM8110:

    -如果使用限流电阻器将集电极电流保持在50 mA 限制以下、可以支持24V 单端输出  

    -可 连接以支持低侧或高侧驱动

    -提供 MCU 端和现场端之间的电隔离

    数字隔离器(如 ISO6741)+电机驱动器

    -集成解决方案,将使用数字隔离器和 电机驱动器/数字输出驱动器,以满足您指定的所有要求

    -对于此应用,所需的数字隔离器将取决于所需的通道配置

    -要获得电机驱动器建议,我建议您在电机驱动器 E2E 论坛上发布问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离式数字输入模块

    [/报价]

    感谢 Kenneth Arnold 的详细解释。

    ISO1212是适合我要求的数字 IC、因为它 在通道之间具有隔离。

    • 是否可以将 ISO1212用作电流阱/电流源数字输入、如下图所示?

    如果我使用上述配置(灌电流和拉电流)、那么单个芯片我可以仅将其用于一个数字输入、是吗? 而为了支持8个数字输入、要使用8个 ISO1212 IC 呢?

    根据我的理解、当 COM 连接到 GND 以接收输入时、OUT1处于活动状态、而当 COM 连接到24V 以提供输入时、OUT2处于活动状态。 因此、正如我说过的、在该配置中、一个 IC 可以在灌电流和拉电流配置下仅支持一个数字输入。 我是对的? 在这种情况下、主机控制必须在器件处于灌电流模式时读取 OUT1、在器件处于拉电流模式时读取 OUT2?

    • 如 ISO1212数据表中提到的、它"符合 IEC 61131-2;24V 隔离式数字输入的1、2 、3类特性标准"、这意味着该 ISO1212是否根据工业标准 IEC61131-2 1、2、3类标准支持最大的30mA 输入、如下表所示  

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    感谢您的更新。  

    能否使用 ISO1212作为电流阱和电流源数字输入(如下图所示)?

    是的、您参考的 ISO1212电路是一种实现方案、允许器件用于 灌电流 或拉电流数字输入类型。

    如果我使用上述配置(接收端和发送端),单芯片我只能将其用于一个数字输入,是吗? 而为了支持8位数字输入,将使用8位 ISO1212 IC ?

    是的、通过该实现、您只能将一个 ISO1212器件用于一个数字输入。 因此、为了 实现八通道数字输入、您需要使用 八个 ISO1212器件。  

    根据我的理解、当 COM 连接到 GND 以接受灌电流输入时、OUT1处于活动状态、而当 COM 连接到24V 以提供输入时、OUT2处于活动状态。 因此、正如我说过的、在该配置中、一个 IC 可以在灌电流和拉电流配置下仅支持一个数字输入。 我是对的? 在这种情况下、主机控制必须在器件处于灌电流模式时读取 OUT1、在拉电流模式时读取 OUT2?

    您的理解是正确的。 在该实现中、控制器需要读取 OUT1来确定灌电流类型输入的状态、并需要 OUT2来确定拉电流类型输入的状态。 或者、您也可以  对 OUT1和 OUT2信号执行逻辑或操作、以便在其中一个 OUT 引脚为逻辑高电平时获得逻辑高电平。  

    ISO1212数据表中提到它"符合 IEC 61131-2;24V 隔离式数字输入的1类、2类、3类特性" ,这意味着 ISO1212是否支持最大30mA 输入(符合工业标准 ) IEC61131-2类型1、2、3 (如下表[/引述]所示)

      您在表中提供的电流规格是由于定义的电压阈值而可能出现的最大输入电流值。 输入电流不需要处于30 mA 即可使器件符合此标准。 对于 ISO1212、器件具有电流调节功能、 可将电流限制在2.25 mA 和6 mA 之间。 尽管这低于30 mA、但配置仍将符合该标准、因为该标准不要求电流与30 mA 一样高。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    感谢您的确认。

    由于主机控制器中的 GPIO 接口用完了、我能否将 OUT1和 OUT2短接并将其提供给主机的单个 GPIO?

    在这种情况下、当器件处于灌电流模式时、OUT2处于什么状态、同样、当器件处于拉电流模式时、OUT1处于什么状态?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan

    感谢您的更新。  

    我不建议 将 ISO1212的 OUT1和 OUT2引脚短接在一起。 如下面的功能表所示、 EN 引脚将需要处于逻辑高电压或开路才能从 OUT1或 OUT2读取数据(两个 OUT 引脚使用相同的使能引脚)。

    因此、无论每个 INx 引脚读取何种值(低电平、高电平或开路)、始终会存在  一个实例、其中一个 OUT 引脚处于逻辑高电平、而另一个 OUT 引脚处于逻辑低电平。 如果两个 OUT 引脚短接在一起、并且一个 OUT 引脚为高电平、而另一个 OUT 引脚为低电平、这将导致输出在逻辑高电平值和逻辑低电平值之间处于未定义的电压。 因此、为避免 一种逻辑状态的输出电压未定义、我们建议您避免将 OUT1和 OUT2短接在一起。  

    要仅使用主机控制器的一个 GPIO 引脚、 您可以考虑 将两个 OUT 引脚连接到外部 OR 门的输入、然后将 OR 门的单个输出连接到主机控制器的输入 GPIO 引脚。 对于当前未使用的输入、ISO1212的 OUT 引脚应保持低电平、这意味着只有 当数字输入当前正在使用的 IN 引脚变为高电平时、或门的输出才应变为高电平。 有关或门建议、您可以在逻辑论坛上发帖: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum 

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kenneth 使用 ISO1212对数字输入接口进行了详细解释和阐释

    我能否将  ISOM8110用作具有灌电流和拉电流配置的数字输出。 如果是、您能否共享使用 ISOM8110作为电流阱和电流源输出的基准电路。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    感谢您的更新。

    ISOM8110可以用于  数字输出模块应用。 但是、这将  取决于  应用所需的最大输出电流量。 ISOM8110的最大集电极电流额定值为50 mA、 因此如果您的应用要求输出电流大于此值、则无法使用 ISO8110。

    您能否提供您的应用所需的输出电流规格、以便我确定是否可以使用 ISOM8110?

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    负载电流将在200mA 左右。因此、请根据此规格推荐器件。

    请分享将该特定模块用作灌电流和拉电流输出的参考设计。 我想知道如何为灌电流和拉电流数字输出完成接线?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    感谢您为我们提供您的应用所需的负载电流规格。 如前所述、ISOM8110具有50 mA 的最大集电极电流规格。 因此、您似乎无法将 ISOM8110用于您的应用。

    为了满足应用的负载电流规格、我建议您考虑使用分立式解决方案 、其中使用数字隔离器来实现隔离、使用电机驱动器来驱动应用中负载所需的电流。 以下是 使用数字隔离器+电机驱动器解决方案的数字输出模块参考设计的链接: https://www.ti.com/tool/TIDA-00319 

    在上述参考设计中、正在使用的数字隔离器是 ISO7140。 虽然此器件适用于上述应用、但我们建议您考虑改用我们全新的数字隔离器器件、这些器件具有升级功能、例如 ISO7740或 ISO6740。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keneth Arnold:

     非常感谢酒店的细节……

    您是否有任何与 ISOM8110类似且当前支持高达200mA 的器件? (具有集成的 MOSFET 隔离)

    另请告诉我如何通过导线连接  ISOM8110 来支持电流阱和电流源数字输出? 请向我分享参考设计(如果有的话)。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    感谢您的更新。

    您是否有任何与 ISOM8110类似的器件以及当前对200mA 的支持? (具有集成式 MOSFET 隔离)

    目前、我们没有任何与 ISOM8110类似但可以支持200 mA 负载电流的器件。 如前所述、对于此 应用、我们拥有的最佳解决方案是使用 数字隔离器+电机驱动器的分立式解决方案、与此参考设计类似: https://www.ti.com/tool/TIDA-00319。

    另请告诉我如何通过导线连接  ISOM8110 来支持电流阱和电流源数字输出?

    对于负载电流要求小于50 mA 的数字输出模块应用、可以将 ISOM8110连接到高侧/低侧开关配置、类似于下图:

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    非常感谢酒店的细节……

    可提供给 V1的最大输入电压是多少? 它是否为1.4V、符合以下规格? 或者我们可以在3.3V 下运行吗?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    可提供给 V1的最大输入电压是多少? 它是否为1.4V、符合以下规格?

    ISOM8110 没有  可 在 A 和 CAT 引脚上施加的电压的最大输入电压规格。 相反、该器件的 最大输入 正向电流规格为50 mA。 流经器件 A 和 CAT 引脚的输入正向电流不能超过50 mA、否则器件可能会损坏。 您已经确定的1.4V 规格是指在器件的 A 和 CAT 引脚上发生的正向压降。 它并不是可施加到器件 A 引脚上的最大输入电压的规格。  

    或者我们可以在3.3V 下运行吗?

    [/报价]

    只要使用限流电阻器来限制器件输入电流、使其小于50 mA、就 可以在器件的 A 引脚上使用3.3V 电压。  

    此致、

    肯尼斯