This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:高输出时的反向电流

Guru**** 2667195 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276019/iso7742-reverse-current-at-high-output

器件型号:ISO7742

大家好、

我想实现一个电路来连接 ISO7742的 OUTA 引脚并打开/关闭 PCH FET、如下所示。
由于 R1和 R2的原因、未超过 OUTA 引脚的最大额定值(Vccx+0.5V)。
如果我增加 R1和 R2的值、并在 OUTA 输出高电平时抑制反向电流、这种配置是否可行?
如果是、反向电流的最大额定值是多少?

补充:
我使用 PCH FET 是因为我不想反转逻辑。
此外、我们不希望通过添加 FET 来减少元件数量。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 电路错误。
    我想实现以下连接。
    我认为当 OUTA 为高电平时、反向电流流动是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    关于您提供的信息、我有几点需要说明:

    1. 对于 P 沟道 FET 的运行、不需要 R1和 R3。 由于 R1将被 移除、因此没有反向电流流入 ISO7742器件的 OUTA 引脚。
    2. ISO7742的 VCC2看起来好像是3.3V、而 P 沟道 FET 的电源是5V。 由于 OUTA 为3.3V、而 P 沟道 FET 为5V、OUTA 可能无法完全关闭器件。 由于 OUTA 的电压低于源极引脚的电压、P 沟道 FET 可能持续导通。
      1. 将 VCC2更改为5V 会使 OUTA 正确地导通和关断 P 沟道 FET。
    3. 由于 p 沟道 FET 在高侧使用、p 沟道 FET 的输出将与 OUTA 相比处于反向逻辑状态。  因此当 OUTA 为高电平时、LED 将熄灭。 当 OUTA 为低电平时、LED 将亮起。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    对于1和2、需要 R1和 R3来调整 FET 的 Vgs。
    例如、如果电阻比为 R1:R2:R3=3:2:2、当 VSW 为高电平时 Vgs=0.44V、当 VSW 为低电平时 Vgs=2.5V、这是所需的值。
    此外、Vcc 的3.3V 和 LED 的+5V 是无法改变的值。

    除此之外、我想问一下反向电流的最大额定值。
    请回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    对于1和2,需要 R1和 R3来调整 FET 的 Vgs。

    由于 FET 的输入是数字的、因此 我认为不需要调整 VGS。 假定 FET 的 VGS (th)大于-3.3V/-5V、VGS 可以为0V 或-3.3V/-5V 来开启或关闭、它不需要是任何中间值。

    移除 R1和 R3后、将出现以下两种状态。 下例假设 VGS (th)为-2V。

    状态0:
    OUTA = 0V
    VGS =-5V、低于 VGS (th)、因此 Q1 = ON
    LED1 =打开

    状态1:
    OUTA = 3.3V
    VGS =-1.7V、高于 VGS (th)、因此 Q1 = OFF
    LED1 =关闭

    如果您不清楚上述示例、请告诉我。

    最重要的是,我询问了反向电流的最高额定值。

    假设您指的是返回 OUTA 引脚的电流为高电平(3.3V)、我们建议电流小于1mA、以避免对器件内部 ESD 旁路二极管造成任何损坏。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    +5V 是一个例子。

    此外、可以使用的 FET 受到限制、因此计算必须基于我写入的阈值。

    >我们建议电流小于1mA 以避免损坏器件内部 ESD 旁路二极管。

    →换句话说、我假定只要 R1+R2 > 1.7kΩ=(5V-3.3V) 1mA、就没有问题、这是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    是的、您的假设是正确的。 但是、ESD 旁路二极管旨在防止 ESD 瞬态电流而不是连续电流。 因此、我们不建议让1mA 电流持续流过 ESD 旁路二极管。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    能够连续流动的电流的值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 旁路二极管并非专为连续电流使用而设计、因此我们不能共享连续电流值。 如果您仍然希望共享某个值、则选择1mA。 但是、由于我们不表征器件的持续电流、因此不保证器件的可靠运行。

    此致、
    A·维塔尔