This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]什么是隔离距离(DTI)?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1277776/faq-what-is-distance-through-isolation-dti

什么是隔离距离(DTI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有定义和参考均基于最新标准 IEC 60747-17

    定义:

    DTI–通过隔离的距离。 隔离封装内部隔离器中的两个电压域之间的最小距离

    此规范源自哪个认证/标准:

    各种标准定义了 DTI。  IEC 60747-17、参考 IEC 60664以定义 DTI (IEC 60664是低压系统内设备的绝缘协调)。   有关每种相关规格的详细信息、请参阅绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求。

    在 TI 数据表中如何指定该值:

    验证方式:

    为什么这很重要? 为什么需要它? 客户为什么会关心此规格?

     DTI 是绝缘材料的厚度、可以很好地了解理论上的绝缘能力。

     一些终端设备标准可能规定了通过隔离的最小距离值;但是、如果隔离器能够通过附加型式测试、则允许隔离器通过认证。 有关更多信息、请参阅相关的应用手册 实现绝缘的距离:数字隔离器如何满足认证要求