This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是比较追踪指数(CTI)?

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1277775/faq-what-is-comparative-tracking-index-cti

什么是比较漏电起痕指数(CTI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有定义和参考均基于最新标准 IEC 60747-17

    定义:

    CTI–用于定义材料漏电起痕的电阻的索引。

    此规范源自哪个认证/标准:

    IEC 60747-17、参考 IEC 60112以定义 CTI (IEC 60112是确定固体绝缘材料的证明和相对漏电起痕指数的方法)。

    在 TI 数据表中如何指定该值:

    验证方式:

    隔离器或任何其他装置/材料的 CTI 是通过对材料施加测试电压来确定的、同时在表面添加50滴0.1%的氯化铵溶液。 如果观察到跟踪情况、则将测试电压标记为故障、并以较低的测试电压重复测试、直到发现通过电压。

    为什么此规格很重要?它与隔离式系统有何关系?

    在漏电起痕过程中、绝缘表面或靠近绝缘表面的位置上会发生放电、进而在绝缘材料表面或内部产生局部受损的部分导电路径。

    当向隔离器施加高电压时、靠近封装表面的放电会导致模压混合物受损。 这种劣化会在隔离器上形成导电路径、通常称为漏电起痕。 隔离器对跟踪系统的影响程度取决于所选的材料。 如果在隔离器表面发生大量跟踪事件、隔离器可能会发生故障、从而可能允许高电压通过系统。 设计具有隔离功能的系统时、务必要考虑 CTI。

     

    CTI 是否会影响隔离?

    CTI 不会直接影响隔离器的隔离额定值。 但是、CTI 用于确定隔离器的材料组、它用于定义实现给定工作电压的基本或增强型隔离所需的最小爬电距离。

    请参阅适用于您的应用的相应标准、以确定所选隔离器材料组所需的爬电距离。

    其他说明:

    由于 CTI 与爬电之间的关系、较高 CTI 的隔离器可支持给定的工作电压、其封装比具有较低 CTI 的另一个隔离器更小。