This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1277564/iso1042-iso1042

器件型号:ISO1042

你好  

我们正在  我们的项目中使用 ISO1042BQDWRQ1汽车隔离式 CAN 收发器 IC。 我们希望您查看我们的原理图并提供您的重要反馈。

此致  

奈克锡德希

e2e.ti.com/.../DTW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    感谢您的联系。 总体而言、原理图看起来不错、而且 ISO1042-Q1应根据您的设计中的连接方式来实现预期工作。 唯一建议是对于 PCB 布局、请确保 将所有电源旁路电容器尽可能靠近器件电源引脚放置。

    此致、

    肯尼斯