This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 前端电路的电隔离

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ADC34J44, AMC3306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271186/galvanic-isolation-for-adc-front-end-circuit

主题中讨论的其他器件:ADC34J44、ISO7741、 AMC3306M25

您好!

我们对 ADC 有一个新的要求与以下规格,我们 选择了 "ADC34J44"( JESD204B 接口)部件,这是适合我们的要求. 问题在于 ADC 输入应进行电流隔离、您能否建议使用适用于  ADC34J44模拟输入的前端电路或差分放大器?

频道-4NOS

采样速率- 125MSPS

模拟输入 -4 -20mA (电隔离)

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chitharanjan:  

    感谢您与我们联系。

    提供了几种用于隔离 ADC 的选项。 要隔离数字信号、您可以使用 ISO7741等数字隔离器。 或者、我认为 ISOM8110 能够支持隔离单个-20mA 信号。  

    另一个选择是使用 隔离式 ADC。 这听起来可能对您的应用来说是一个更好的选择。

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我有一个隔离式 ADC AMC3306 器件、其中集成了电隔离。

    您能否确认、它是否支持4 -20mA 模拟电流输入?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitharanjan:

    有关详细信息、我要通知隔离式 ADC 产品线。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您也可以分享一下 AMC3306的参考设计、它连接到3线和4线变送器。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个隔离式 ADC AMC3306 器件、其中集成了电隔离。

    您能否确认、它是否支持4 -20mA 模拟电流输入?

    [/报价]

    Andrew、您好!

    您能对此进行确认吗?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan M:

    AMC3306是一款与高达一个20MHz 时钟一起工作的隔离式调制器。 该器件不适用于需要125MSPS 的信号链。  

    正如 Andrew 所说、将 ADC 置于高侧需要隔离数字信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexander、TI 是否拥有任何符合以下要求的 ADC 和 DAC IC、如果是、请推荐器件

    ADC -

    4 -20mA 电流输入、具有最大采样率(>25MSPS)

    12位或16位

    数模转换器-

    4 -20mA 电流输出、具有最大采样率(>25MSPS)

    12位或16位

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个隔离式 ADC AMC3306 器件、其中集成了电隔离。

    您能否确认、它是否支持4 -20mA 模拟电流输入?

    [/报价]

    尊敬的 Alexander:

    您能对此进行确认吗?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan M:

    是-该器件能够测量流经检测电阻的-20mA 电流产生的电压。  

    但是,正如我在上一篇文章中所说,它不能满足>25MSPS 的要求。  

    请在此处查看我们的高速 ADC 产品选型表、以获得 有关选择高速 ADC 的帮助: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexander Smith、

    是-该器件能够测量流经检测电阻的-20mA 电流产生的电压。  

    [/报价]

    您是否有任何利用 AMC3306测量4 -20mA 电流的参考设计? 如果是、请分享相同内容。

    另请确认、AMC3306是否支持21MSPS? 因为我在产品说明书中尚未看到该数字、即78kSPS。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chitharanjan M,

    AMC3306无法 支持21MSPS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Smith:

    它可以支持的采样率是多少?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将取决于 Σ-Δ 滤波器设置。 请阅读此应用手册以了解详情: https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf?ts = 1695734251576

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您能否告诉我、AMC3306 ADC 是否可以用于3线和4线应用?

    如果是,将使用的前端电路是什么? 您能否向我们分享3线和4线应用中使用 AMC3306的参考设计?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitharanjan:

    AMC3306M25采用差分模拟输入。 根据 您调节信号的方式、AMC3306应该能够用于3线或4线应用、具体取决于您的支持电路。

    请注意、如果您选择使用非隔离式 ADC、然后使用数字隔离器(例如隔离式 SPI)隔离数字信号、请使用 ISO7741。

    此致!
    安德鲁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢酒店的细节……

    AMC3306M25采用差分模拟输入。 根据 您调节信号的方式、AMC3306应该能够用于3线或4线应用、具体取决于您的支持电路。

    [/报价]

    您能否告诉我 AMC3306M25使用哪种类型的前端电路? 是否有任何推荐的滤波器电路、或者我可以直接将输入从分流电阻器连接到 AMC3306M25输入? 和3线或4线配置的推荐支持电路是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitharanjan:

    此产品由 Alex Smith 提供支持。 他应该能够帮助您解决问题。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Smith:

    您能否告诉我 AMC3306M25使用哪种类型的前端电路? 是否有任何推荐的滤波器电路、或者我可以直接将输入从分流电阻器连接到 AMC3306M25输入? 以及3线和4线配置的建议支持电路是什么?  

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan M:

    请查看以下链接、获取我们隔离式数据转换器的参考配套资料。 器件数据表也是一个有用资源。  

    是的、您可以将分流电阻器连接到 AMC3306M25的输入端。 没有适用于3线或4线配置的推荐电路。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview