This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:电源放电 bux 是固定的?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1274799/iso1050-power-supply-discharging-bux-fixed

器件型号:ISO1050

您好!

我们已收到此器件的 PCN、在查看最新版本 K 数据表后、此版本中遗漏了有关电源放电的特定要求。 版本 J 数据表包含第10.2节"电源放电"、此错误是否已修复、还是遗漏?

在我们修复设计之前、这种错误会给我们带来许多问题、不要让其他人在数据表更新错误的情况下头疼。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的联系。

     此器件不再存在您提到的问题。  因此、 将第10.2节从数据表的最新修订版中有意删除、因为它已不再适用于 ISO1050。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在与团队进一步讨论该问题之后、我们 意识到 该 问题可能仍存在于 ISO1050中。  在最新的数据表更新中、数据表中错误地删除了解释此错误的部分。 感谢您的关注、我们将努力把本节内容重新添加到数据表中。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。