This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO8710/ISO8711封装

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8711, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276694/iso8710-iso8711-package

主题中讨论的其他器件:ISO8710、ISOM8711、ISOM8710

大家好、

是否计划  在更小的封装中使用 ISO8710和 ISO8711?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    抱歉、ISOM8710和 ISOM8711目前仅提供主体尺寸为"4.8mm x 3.5mm"的5引脚 SOIC 封装。 如果您有任何特定的包裹或尺寸要求,请与我们分享,以便我们跟踪新的包裹请求。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    感谢您的反馈。 我刚才问您是否有计划拥有更小的封装。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 遗憾的是、我们没有在 E2E 上发布我们的路线图计划。 因此、我无法分享任何与路线图相关的详细信息。 如果有其他需要我帮助的地方、请告诉我。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔