This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:SPI 示例代码和 CRC 计算

Guru**** 2520410 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276682/iso1228-spi-sample-code-and-crc-caculation

器件型号:ISO1228

您好、先生/女士:

我们的软件团队能否获得此器件的 SPI 示例代码?

如何计算6位 CRC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    Unknown 说:
    我们的软件团队能否获得此器件的 SPI 便携代码?

    我不认为目前我们 能够提供示例代码来展示 如何 使用软件执行 SPI 读取/写入操作。 不过、我将与该团队讨论是否可以向数据表的未来修订版本添加展示这一点的示例代码。  

    [quote userid="321253" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276682/iso1228-spi-sample-code-and-crc-caculation 如何计算6位 crc?

    抱歉、我们无法分享任何有关器件如何计算6位 CRC 的信息。 器件将在内部使用 CRC 来 确定  通过隔离栅传输期间是否存在任何数据通信错误。 确切的 CRC 位将不可见、无法使用 SPI 读取/写入。 发生的任何 CRC 错误都只会通过使 nFAULT 标志生效或 SPI 寄存器中的相应位变为高电平来报告。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold 您好:

    感谢您的回复。

    能否详细了解如何发送 SPI 命令? 从现在开始、SPI 读取似乎没有获得正确的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的更新。

    有关如何执行 SPI 读取操作的示例、请参阅 ISO1228数据表中的下图:

    此致、

    肯尼斯