This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ISOW1412设计上的实时全双工/半双工开关

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, TMUX6222, ISOW1412, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271615/isow1412-real-time-switch-full-half-duplex-on-isow1412-design

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:TMUX6222、 ISOM8710、ISO7710

您好!

作为标题、我在下面的方框图中采用 ISOW1412 + TMUX6222实现了实时全/半开关概念的设计。

有人能告诉我这是否可能吗? 或向我建议一个新的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leu、

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    感谢您分享方框图来介绍您的用例。 是的、您描述的半双工和全双工之间动态切换的方法非常好。 器件将正常工作、并且这种方法不会有任何问题。

    在全双工模式下、通常的做法是仅在传输期间开启驱动器、而在不传输时关闭。 这样可以降低功耗、但如果功耗不是问题、那么您所做的一切都非常好。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    感谢您的快速回答以及节省传输功率的好方法。 这非常有用。

    谢谢你。

    鞋款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、上图和数据表中存在不匹配之处。 在数据表中、输出位于 MCU 侧、输入位于总线侧。 因此我无法将其用作半双工和全双工的动态开关逻辑、或者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    抱歉、我无法完全理解您的问题。 您能否详细说明一下您指的是什么器件和引脚?

    对于 ISOW1412、A/B 和 Y/Z 是 RS -485输入和输出引脚。 通过互连、该器件可配置为全双工或半双工工作、而不会影响器件运行。

    请帮助详细阐述您的问题、以便我能够更好地回答您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Martin 回答正确。

    在我的图片中、ISOW1412的 OUT 引脚在具有 A/B/Z/Y 引脚的器件侧、实际上、OUT 引脚在具有 R/DE/R/D 的 MCU 侧(如下图所示)。

    因此、这张图片无法正常工作、因为输入/输出位于错误的一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的澄清、对于未能注意到这一点、我们深表歉意。

    是的、我同意不能使用额外数字通道的 IN/OUT 引脚来控制 TMUX 器件。 为实现此功能、可能需要使用 ISO7710等单通道数字隔离器或 ISOM8710等光耦仿真器。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    是的、我必须添加另一个隔离式 GPIO 才能使其正常工作。

    也许有一天、TI 可以 在 ISOW1412中添加一个具有不同端 GPIO 的模型。 ^_^

    谢谢。