This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:SN6507DGQEVM

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6507DGQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276714/sn6507dgqevm-sn6507dgqevm

器件型号:SN6507DGQEVM
主题中讨论的其他器件:SN6507

尊敬的先生:

我想使用 SN6507来执行以下操作:  

1) 1)输入电压= 9.5V

2) 2)输出电压= 15V

3) 3)输出电流= 0.4A

我有 SN6507DGQEVM,要达到上述要求,我是否需要更换变压器?   如果是、您对我有任何建议吗?

此外、是否必须更改电感器?  如果是、您对我有任何建议吗?

感谢您的支持

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    感谢您与我们联系。  在给定的输入电压下、SN6507无法支持15V @ 0.4A。 SN6507的最大输入电流为0.5A。 当输入为9.5V 时、SN6507能够支持~4W。 如果需要15V 输出、则该器件只能在250mA 周围供电。  

    如果这是可以接受的、则需要更改变压器、我建议使用 Wurth 750319693 (数据表建议)和 EVM 的 LDO 来获得15V 输出。

    此致!
    安德鲁