This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741DFMEVM:如何在 PC 上使用此文件和读取 SPI 数据?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276618/isow7741dfmevm-how-to-use-this-and-read-spi-data-on-a-pc

器件型号:ISOW7741DFMEVM
主题中讨论的其他器件:ISOW7741

能否仅使用 BNC 转 USB 电缆适配器并将其连接到 EVM 的输出端? 如果是、需要使用什么软件来查看数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您的联系。

    ISOW7741是一款简单的数字隔离器、可隔离逻辑信号、不涉及任何软件或智能。 要从 PC 读取 USB 接口并转换为 SPI、需要 USB 至 SPI 转换器工具。 我不熟悉任何此类工具、但通过快速互联网搜索可看到许多此类工具。 您可能需要让客户使用其中一种工具将 USB 信号转换为 SPI、然后 SPI 信号可以通过 ISOW7741的数字通道传递以实现隔离。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔