This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:IN1较高、而 VCC2关闭

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1276261/iso6763-q1-high-in1-while-vcc2-is-off

器件型号:ISO6763-Q1

如果 IN1为高电平但 VCC2关闭、它是否会以某种方式损坏两侧的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    该器件的 VCC1为 左裸片供电、VCC2为右裸片供电、这意味着这两个电源引脚完全相互独立。 因此、如果 VCC2通电或断电、INA (由 VCC1供电)不会受到影响。 因此、如果 VCC1打开、INA 为高电平、而 VCC2关闭、则输出将为高阻抗。 在这种情况下、我们预计 ISO6763-Q1器件不会发生任何损坏。

    此致、
    A·维塔尔