This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762功率耗散

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1275697/iso7762-power-dissipation

主题中讨论的其他器件:ISO7762

您好!

我们将 在工业器件中针对 SPI 和 UART 信号使用"ISO7762FDBQR"数字隔离器。

1.在环境温度和+70度时隔离器的功耗和耗将是多少?

SPI 最大运行速度:6Mbps

初级侧电源:3.15V

次级侧电源:3.3V

数据速度如何影响功率耗散? 有关系吗?

此致、

G·佩代亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    我们的数据表中提供了有关3.3V 下数据速率和电流消耗的更详细信息。 在建议的运行条件下测试了电流消耗与数据速率、这意味着温度范围(-55°C 至125°C)已 包括70°C。

     在下面列出的测试条件下、电流消耗通常为 ICC1 = 5.2 mA 和 ICC2 = 5.4 mA、而 最大值为 ICC1 = 7.1 mA 和 ICC2 = 7.5 mA。 这些值也应同样适用于您列出的测试条件。

    VCC1 = VCC2 = 3.3V±10%
    数据速率= 10Mbps
    CL = 15pF

    请参阅下表、详细了解 ISO7762器件在不同数据速率下的电流消耗:

    此致、
    A·维塔尔