This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:在插入和拔下电池时、我一直在放电隔离器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1275317/iso1540-i-keep-blowing-up-my-isolator-when-plugging-and-unplugging-my-battery

器件型号:ISO1540

我正在使用 ISO1540读取一些 BB2590电池的 SMBus 数据。 电路的相关部分如下图所示

我遇到的问题是、有时在连接或断开电池时、U14会损坏(没有损坏迹象、没有短路或任何可见内容)、并且我会停止获取电池的电池1的遥测数据、直到 IC 更换为新电池。

蓄电池的连接器是刚性的、可以"同时"连接所有电池。

我怀疑该问题可能与以下事实有关:U14的接地是电池电芯0的正极侧、在连接/断开过程中可能会出现电压尖峰或类似情况、但无法100%确定。

有人知道我如何保护 ISO1540以避免由电池正常使用损坏它吗?

J10是 JST、J5、J6是 XT30、它们连接到一个与此类似的连接器:tacticaleng.com/bb-2590-smbus-male-connector

有了 PCB IKE,请访问:tacticaleng.com/pcb-2590

插入电池时、会将其插入链路中的连接器。 J5、J6和 J10通过"硬接线"连接到 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的联系。

    我们目前正在对此进行调查、并将在接下来的24小时内与您联系。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的耐心。

    原理图看起来很好。  您的   设计中的器件连接方式没有出现任何问题。 因此、为了更好地了解导致此问题的原因、我有以下问题:

    -当您将电池连接到 PCB 时, 电池和 PCB 之间的数据和电力线是否同时连接? 或者它们是否在不同的时间点连接? 如果它们在不同的时间点进行连接、连接顺序是怎样的?

    -如果可能,您还可以提供示波器屏幕截图,显示数据和电力线在连接到电池的瞬间的行为?

    -当 U14故障时,设备的故障特征是什么? 每当 VCC1和 VCC2加电时、SCL1和 SDA1波形是否不再匹配 SCL2和 SDA2波形? 或者 、器件是否具有不同的故障特征? 您能否提供另一个示波器屏幕截图、清楚地显示 U14如何发生故障? 如果可能、请在示波器屏幕截图中包含以下信号:SCL1、SDA1、SCL2、SDA2、VCC1、 VCC2。

    -您是否 在另一电路板上测试了有故障的 U14器件,以查看该器件在用于 其他 PCB/设计时是否仍会出现故障? 如果不行、能否 在另一个 PCB 上测试有故障的 U14器件、看看您是否仍能将数据从 SCL1和 SDA1传输到 SCL2和 SDA2 (为了进行测试、您可以使用此器件的评估模块、我在这里链接了该模块: https://www.ti.com/tool/ISO154XEVM)?

    -您测试了多少 ISO1540设备? 从您测试的 ISO1540器件总数中、有多少显示了此行为?

    -一旦您发现 ISO1540设备出现故障,它是否再次工作?

         -要使 ISO1540发生故障,您需要多少次从 PCB 断开并重新连接电池?

         -一旦 U14发生故障并更换为新的 ISO1540设备,新设备是否会 在一定次数的电池断开并重新连接事件后再次发生故障? 或者它是否能够持续工作而不会出现故障?

         -当电池断开并重新连接时,U14是否是唯一始终失败的组件?

    此致、

    肯尼斯