This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有将隔离与电平转换相结合的高速器件?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1274921/do-you-have-a-high-speed-part-that-combines-isolation-with-level-shifting

主题中讨论的其他器件:ISO6741CD40109B

查看您的隔离式产品系列、我已经厌倦了寻找在3至18伏输出电压范围内实现 TTL 输入电平隔离和电平转换的器件。  为使问题进一步复杂化、我希望这是一款速度相对较高的器件、其传播延迟少于200ns、并且 H 到 L 和 L 到 H 的转换时间少于100ns。   有什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    大多数数字隔离器都有 两个可独立供电的裸片。 因此、两个裸片的电压电平可能不同。 因此、这些数字隔离器可以进行电压电平转换。 请分享一些有关您所需的电压电平转换的更多详细信息。

    我们的常用数字隔离器之一是 ISO67xx 系列、我们相信它可以满足您的要求。 例如、ISO6741支持50Mbps 的数据速率、11ns 的典型传播延迟以及约3ns 的典型上升/下降时间。 请查看此器件、并告诉我们它是否满足您的要求。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但大多数数字隔离器在输出侧最大允许输出电压方面存在很大差距。  我正在寻找能够支持3.3V 或15V (18V 时的最大值)的解决方案。   Vcc2的 ISO6741最高为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:  

    感谢您的答复。

    由于大多数数字 CMOS/TTL 逻辑信号 最高为5V、我们的所有数字隔离器仅支持最高5V 的逻辑电平。  

    您能解释一下连接到了15V 什么吗? 您分享的有关您的应用的更多信息、我们将能够提供更好的器件建议。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "能否[i]解释一下 连接到什么15V?"  不,不在任何你会感到满意的方式。  我所寻求的器件将用于驱动各种长度(3-300英尺)的同轴电缆的定时触发脉冲到各种设备(摄像头等)、这些设备将在收到触发信号时采取一些措施。  器件的触发输入因器件而异、并会因 HCMOS 输入、光电隔离器以及其他器件而异。   一台专用相机甚至使用 LT3008作为触发输入的接收器。  我想说哪些新器件可能会出现、甚至具有更随意的输入、因此我只想在低端设计3.3V、在高端设计15V。   CD40109B 或 HEF4104B 似乎满足此要求、但它们没有隔离元件。  

    可以说 TI 没有具备这些特性的产品、而是试图弯曲我的要求以适合您的产品。 在继续另一个解决方案之前、我只想提出几个问题。 网页参数搜索实用程序会让您很难全面了解您的所有隔离产品以及对我而言非常重要的滤波器(滤波器因产品线而过于自定义、对我而言非常有用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    感谢您提供进一步的意见和说明、感谢您的参与。

    如您所知、目前我们还没有支持大于5V I/O 电压的隔离器。 可能有许多非隔离转换器件或输出驱动器支持驱动18V 输出信号、这些信号可以接受3.3V 信号并生成18V 输出。 您可以将数字隔离器与转换器或输出驱动器配对使用、以实现相应功能。 您可以分别在以下论坛上发布非隔离式电压转换器和输出驱动器问题。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum

    我知道您正在寻找单芯片解决方案、但我们目前没有这样的器件、建议的2芯片替代方案是我们目前拥有的最好方案。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我在开始时说过、我希望使用 TTL (5V)而不是3.3V 来驱动隔离器。  3.3V 是我需要连接到 HCMOS 时的输出能力。

    严格地说、您确实有隔离式栅极驱动器、它们的输出电压可以达到15V 或18V、但它们不会像3.3V 那么低、因此不适合。

    我真正需要的是一个隔离式电平转换器论坛、但目前似乎没有这种选择。 太糟糕了、我认为通常会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    感谢您澄清了一点、即您希望当输入为5V TTL 时、输出电压支持3V 至18V 的范围。

    您对隔离式栅极驱动器的理解是正确的、这些产品(以及非隔离式输出驱动器)由电机驱动器论坛提供支持、这也是我建议您将此问题发布到电机驱动器论坛的原因。

    这些论坛进行了广泛分类、因此 E2E 用户无需担心自己是否在正确的帖子中发布问题。 该论坛包含许多产品组、您应该从我建议的两个论坛中获得关于电平转换器和隔离式电平转换器(如果存在)的建议。 由于隔离式电平转换器既是隔离器、也是电平转换器、因此这样的产品可以存在于两个产品组中的任何一个。 我们没有这方面的信息、我希望电平转换器或电机驱动器产品组可以为您提供更好的解决方案。

    请随时将您的问题发布在这些论坛上、我们将为您提供尽可能最佳的选项、您可以根据这些选项来决定是否符合您的要求。 再次感谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔