This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:USB 转 USB

Guru**** 2910150 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1275384/isousb111-usb-to-usb

器件型号:ISOUSB111
主题中讨论的其他器件: ISOUSB211

我们想知道什么样的 TI 解决方案可以满足 USB 应用的需求、如下图所示。 ISOUSB111能否做到这一点?

IPC 系统中仅支持 USB 主机端的 CPU。 应用中有两种从外部访问 USB 端口的情况。  

场景1. 外部 PC 通过 USB 端口将软件下载到 IPC/PAC。  

场景2. 在 USB 端口上插入内存设备。  

ISOUSB111是否能够判断其主机或器件是否在下行端口上? 或您建议的合适解决方案是什么?

应用:IPC/PAC 工业运动控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您与我们联系并分享有关您的要求的详细信息。

    我知道 IPC 中的 CPU 需要同时连接到 PC 和存储器器件一个。 为了实现这一点、CPU 需要是一个 OTG、当连接到 PC 时、它应该作为外设工作、当连接到存储器器件时、它应该作为主机工作。 如果 IPC 是 OTG、则 ISOUSB 设备可用于此端口。

    如果客户只需要全速(FS)、则可以使用 ISOUSB111、但如果需要高速(HS)、则可以选择 ISOUSB211提供支持。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔