This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:调制频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1274059/iso7721-q1-modulation-frequency

器件型号:ISO7721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7721

您好!

您能告诉我开关键控(OOK)调制方案的振荡器频率是多少?

我在 ISO7721的数据表中进行了搜索、但找不到说明。

我的客户想知道调制频率是否会影响 EMC 测试。

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    OOK 频率约为 ISO7721的450MHz。

     ISO7721器件中的内部 OOK 载流子功率非常低、我们在大多数工业和汽车 RE 测试(如 CISPR 32和 CISPR 25)中都没有看到这种载流子。

    器件与 OOK 频率相关的 EMC 性能取决于将在何种应用中使用数字隔离器。 更多有关 ISO7721 EMC 注意事项的信息、请参阅数据表中的第8.3.1节。

    此致、
    A·维塔尔