This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对电隔离式数字输入和输出设备的要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1273594/requirement-on-galvanic-isolated-digital-input-and-output-devices

您好!

我们对电隔离数字输入和输出器件有要求、请推荐符合以下规格的合适器件。

数字 I/O
1. 8 x DI 和8 x DO 低速信号传输、混合24V 和5V 单端和差动
数字输入与输出。
2、I/O 接口应符合有利于信号完整性而不是速度的标准。
3.灌电流输入,电气隔离
4.拉电流输出、电流隔离。
5.每条通道的电气隔离。

谢谢。此致、

M·希塔兰詹