This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:参数确认

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1272034/isousb211-parameter-confirm

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ISOUSB111

你(们)好!

在医疗设备上需要隔离式 USB2.0高速(480M)用户端口。  我们正在将  ISOUSB211与 ADI ADUM3165/3166进行比较。 以下是一些需要咨询的问题。 谢谢!

1. USB 端口需要承受±8kV 接触放电测试和符合 IEC 61000-4-2标准的+/-16kV 空气放电。 还需要符合 IEC60601-1大于4kV 的介电耐压。  ISOUSB211是否满足这些要求。

2.除了隔离外,其他 USB2.0规范在 ISOUSB211中完全实现 ?  500mA 的功率容量如何?

3、与 ADI 设备相比有什么其他优势?  

4.数据表 p44中的排印错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系并对 ISOUSB211表现出兴趣。 请在下面找到我的输入内容、

    1. 通常、总线引脚上的 ESD 要求以受保护接地(PE)为基准、标准 IEC 61000-4-2中也对此进行了说明。
      1. 如果是、则是、ISOUSB211隔离栅可满足您的 ESD 要求。
      2. 如果所应用的 ESD 需要相对本地接地满足、即 UD 引脚连接到 GND1和/或 DD 引脚连接到 GND2、则需要使用外部 TVS 二极管来满足 ESD 要求。
    2. 是的、ISOUSB211满足所有 USB-IF 要求。 我还要指出的是、USB 标准没有为隔离式 USB 产品定义规范。 因此、有些规格是隔离器所特有的、不应与非隔离式 USB 产品匹配。 我在下面列出了一些最重要的示例、
      1. 由于 ISOUSB211有两个 USB 端口、因此需要使用时序预算或两个集线器。
      2. ISOUSB211只是 USB 数据隔离器、不包含电源隔离。 需要使用 SN6505等器件从外部隔离电源、并为 ISOUSB211的隔离侧供电。 隔离式电源通常不具有低静态电流、因此整个隔离式 USB 解决方案可能无法满足<USB (100mA 配置2.5mA)和<USB (0.5mA 500mA 配置)的挂起模式电流要求。
    3. ISOUSB211与竞争产品相比支持许多额外功能、请在下面列出其中部分功能。
      1. 支持高速测试模式、符合 USB 2.0标准
      2. 支持 L1 (睡眠)电源管理状态
      3. 不需要外部时钟/晶体
      4. 支持双角色、其中每侧均可用于连接到主机或外设
      5. 支持角色交换、其中每个端口都可以动态切换到主机或外设、从而支持 OTG
      6. 支持 CDP 广播
      7. 具有可配置的内置均衡和预加重
      8. 为隔离式 USB 提供业界最高的隔离工作电压之一
    4. 来自 ISOUSB111的卷带信息似乎意外添加到 ISOUSB211中。 抱歉、感谢您向我们报告此情况。 我们将修复这个问题。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao、感谢您提供详细答复。  还有一些问题。  

    好的。 似乎我们需要 TVS 二极管。  

    如果需要相对于本地接地满足所应用的 ESD、即 UD 引脚连接到 GND1和/或 DD 引脚连接到 GND2、则您需要外部 TVS 二极管来满足 ESD 要求。[/报价]

     您能确认这一点吗? 它可以 承受器件两侧>4kV 的电压。 它应该是5.7KV (rms)。

    [QUOTE USERID="463167" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1272034/isousb211-parameter-confirm 还需要符合 IEC60601-1大于4kV 的电介质耐受电压。

    您能帮助进一步解释一下吗? 您是否是指比非隔离式 USB 具有更多的时延? 为什么需要两个集线器?

    由于 ISOUSB211有两个 USB 端口,因此需要时间预算或两个集线器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进一步说明以便更好地理解。

    您能确认这一点吗? 它可以 承受器件两侧>4kV 的电压。 我认为它是5.7KV (rms)。

    是的、ISOUSB211在隔离栅上支持4kV 耐受电压、因为其额定电压为5.7kVrms。

    您能进一步解释这一点吗? 您是否是指比非隔离式 USB 具有更多的时延? 为什么需要两个集线器?

    不需要、它不需要两个集线器。 USB 允许最多6个层、即、它允许串联最多6个器件。 请参考下图进行参考。 由于 ISOUSB211有两个端口、因此它将占据层次结构中的2层而不是1层。 如果您只使用 ISOUSB211连接到一个主机和一个外设、那么 TI 人不应该成为您关心的问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔