This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:原理图审阅

Guru**** 2375810 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271333/iso1042-schematic-review

器件型号:ISO1042

尊敬的团队:

我在 设计中使用了 ISO1042BDWV。 下面是原理图。 我知道这是不是好的。

10R 电阻器的放置是否正确。

我的电源原理图如下所示。

请告诉我您的意见。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 以下是 在提供的原理图中针对 ISO1042的反馈:

    -我看到对于 CAN 总线上的终端,您已将两个单独的60 Ω 电阻器接地。 虽然此实现方案仍可在 CANH 和 CANL 之间提供所需的120 Ω 阻抗、但不提供任何共模噪声滤波。  如果 您希望在此设计中采用通用噪声滤波、则需要额外连接一个电容器、并在两个60 Ω 电阻器之间接地。  如果您需要有关这方面的更多信息、 请参阅此技术文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/the-importance-of-termination-networks-in-can-transceivers 

    -可以放置10 Ω 电阻器。 我不希望这会导致任何问题

    除了上面的端接反馈之外、带 ISO1042的原理图部分也可以。  

    关于 设计中的电源部分、您能否提供标有 U72的器件的器件型号或数据表?

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我的电源详细信息如下。

    https://www.digikey.in/en/products/detail/mornsun-america-llc/D050505S-1WR3/16915923

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您确认隔离式直流/直流转换器的器件型号。 很遗憾、由于这不是 TI 器件、我们无法在原理图中提供有关其连接方式的任何反馈、因为我们不是该器件的专家。 要获取有关在原理图中如何连接此器件的反馈、我建议您联系此器件的制造商。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    请参阅更新的原理图。

    我想知道你的评论。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您的更新。

    查看您提供的两个原理图、我可以看到的唯一区别是添加了分裂端接网络、其中在 接地和 端接电阻之间连接了一个电容器。 如果这两个原理图之间还有任何其他差异、请告诉我。

    添加的分裂终端配置看起来不错、并且应该能够在 CAN 总线上提供额外的共模噪声滤波。 唯一的额外反馈是、对于电源旁路电容器、请确保将其放置在尽可能靠近 PCB 布局中器件电源引脚的位置。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    您是对的。

    我所做的唯一更改是添加了一个分裂终端网络。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    ISO1042原理图看起来不错。 如果您没有其他问题、我将继续并关闭此帖子。 如果您有更多要讨论的内容、请随时打开新主题或回复此帖子。  

    此致!
    安德鲁