This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TI 光仿真器有哪些不同的输出类型?

Guru**** 2787495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1272416/faq-what-are-the-different-output-types-of-ti-opto-emulators

主题中讨论的其他器件:ISO8710

常见问题解答:隔离 >> 光电仿真器 >>当前常见问题解答

TI 光仿真器的不同输出类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 光仿真器的不同输出类型是什么?

    器件

    输出类型

    ISO8710

    CMOS

    ISO8711

    数字集电极开路

    ISO811x

    模拟集电极开路


    CMOS (推挽)输出类型:

    CMOS (推挽)输出可以在高电平状态下拉出电流或在低电平状态下灌入电流。 光学仿真器的数字推挽配置如下所示:

    输入状态

    输出状态

    正驱动器(PFET )

    负驱动器(NFET)

    低电平

    打开

    关闭

    低电平

    关闭

    打开

    当输出处于高电平状态时:

    • P 沟道 MOSFET 导通、并从 VCC 向输出端拉出电流。
    • N 沟道 MOSFET 关断、不允许电流流向 GND。

    当输出处于低电平状态时:

    • P 沟道 MOSFET 关断、不允许电流从 VCC 流出。
    • N 沟道 MOSFET 导通、并从输出端向 GND 灌入电流。


    数字集电极开路输出类型:

    数字集电极开路输出只能在低电平状态下灌入电流。 光耦仿真器的数字集电极开路配置如下所示:

    输入状态

    输出状态

    负驱动器( nFET )

    低电平

    Hi-Z

    关闭

    低电平

    打开

    当输出处于高阻抗状态时、N 沟道 MOSFET 关断、不允许任何电流流动。

    当输出处于低电平状态时、N 沟道 MOSFET 导通、并从输出端向 GND 灌入电流。

    模拟集电极开路输出类型:

    模拟光耦仿真器器件的集电极开路输出与传统集电极开路器件的工作方式不同。 光学仿真器的模拟集电极开路配置如下所示:

    在模拟光耦合器中、集电极开路输出的作用类似于输入正向电流的"增益"。 光仿真器的 CTR 是计算输出电流的主要因素。

    下表显示了当 CTR 大于100%以及 CTR 小于100%时、给定输入正向电流的 CTR 值如何影响输出电流:

    输入正向电流(IF)

    电流传输比(CTR)

    (CTR÷100)×IF = IC

    输出电流(IC)

    5 mA

    50%

    2.5 mA

    5 mA

    100 %

    5 mA

    5 mA

    200 %

    10 mA

    5 mA

    400%

    20 mA

    有关模拟光耦仿真器 CTR 的更多信息、请访问以下网址:
    [常见问题解答]什么是电流传输比(CTR)? - TI E2E 支持论坛