This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:应用24V/500kHz

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271635/iso1211-apply-the-24v-500khz

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:ISO1212

您好,先生

ISO1212是否可以应用24V/500kHz squre 波形? 谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    我假设在您的应用中、您要向器件的 IN 引脚施加方波、 方波 以500kHz 的频率在0-24V 的电压下运行。 如果情况不是这样、请告诉我。

    是的、ISO1212能够在500kHz 频率下支持0-24V 方波输入。 ISO1212可设置电压阈值、可支持具有0V 低电平和24V 高电平的信号。 ISO1212还能够支持数据速率高达4Mbps 的输入信号、远高于您将应用于器件的信号输入频率500kHz。 因此、ISO1212应能够支持符合您指定要求的输入信号。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的更新。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯