This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271372/isow7842-isow7842

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: TPS3710

请参阅 TI 案例编号  

CS1985254先前已提交。

我在两个位置使用 ISOW7842来创建 Viso、

在这两个位置、Vcc 的不利之处测量值均为3.+12V。

Viso 在一个位置的测量值为3.717V。

第2个位置 Viso 测量值为3.719V。

这两个 Viso 值都超过数据表中指定的最大值3.58V、尽管

未超过6V 的绝对最大额定值。

两个 Viso 输出都为部件本身以及 TPS3710DDCR 器件

其工作电压范围为1.8V 至18V、因此不应影响

但超出两个器件的数据表规格是不常见的。

超出 Viso 规格对器件本身有何影响?  有没有

对性能或可靠性有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您与我们联系并分享与您的问题相关的详细信息。

    由于3.7V 在器件绝对最大额定值范围内、我不认为有任何可靠性问题、但由于该值超出了数据表规格、它可能不一定符合数据表性能规格。

    我们不希望该器件在其输入电源 VCC 为3.3V 时在 VISO 上产生3.7V 电压。

    1. 您能否分享一下原理图以便回顾一下?
    2. 这是在任何特定的测试条件下发生、还是始终在正常测试期间发生?
    3. 您是仅测试这两个器件、还是在其他 PCB 上的多个其他器件上观察到?
    4. 如有可能、请分享波形或其他相关信息。
    5. 如果您尚未测试更多单元、请尝试在同一 PCB 和新 PCB 上测试更多器件。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔