This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:ISO1500

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271089/iso1500-iso1500

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件: ISO1540ISO1640

我正在寻找比 ISO1540更小的器件来隔离我的 I2C 线路。  ISO1500是否可用于 I2C 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的联系。

    我们可用于 I2C 隔离的超小封装尺寸是"D"封装(SOIC-8)、该封装适用于 ISO1540和 ISO1640B (仅适用于基本隔离的 ISO1640版本)。 我们没有任何封装比可用于 I2C 隔离的封装更小。  

    [quote userid="461668" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271089/iso1500-iso1500是否可以用于 I2C 通信?

    否、ISO1500不能用于 I2C 通信、也不能用于隔离 I2C 信号。 ISO1500旨在隔离 RS 至485总线、该总线使用特定的差分信号接口进行通信。 I2C 使用典型的0-5V 逻辑信号进行通信、 因此 ISO1500将无法有效读取这些类型的信号。 因此、您无法使用 ISO1500来隔离 I2C 接口。

    此外、我还想指出、ISO1640BDR 和 ISO1500DBQR 的封装面积相似(ISO1640BDR 为4.90mm× 3.91mm 、ISO1500DBQR 为4.90mm × 3.90mm)。 如果您的目标是使用符合 基本隔离标准且封装尺寸类似于 ISO1500的 I2C 隔离器、那么我认为您应该能够继续使用 ISO1640BDR 来您的应用、因为它几乎满足这两个 要求。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    肯尼斯