This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:仿真模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1, SN6507, TINA-TI, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1270330/sn6507-q1-simulation-model

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507TINA-TISN6501

您好!

我们没有适用于 SN6507x 的仿真模型、只可以使用 IBIS、对吗?

乐金

温琴佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,  

    感谢您与我们联系。 对于 SN6507-Q1、我们只有 PSPICE for TI 和 TINA-TI 模型。 可在器件产品文件夹中找到可用模型、如下所示。 如果需要、用于 SN6507 (非汽车)的 IBIS 模型应该非常类似、以便进行验证。

    上述文件的.lib 部分可用于根据需要将 PSPICE 模型"移植"到其他软件。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    实际上、我只看到了 SN6501 和 SN6505、但没有看到 SN6507:

    有什么想法吗?

    乐金

    温琴佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

    感谢您的跟进。 我向团队核实了一下、你是对的。   SN6507没有 PSPICE 模型。

    很抱歉耽误你的时间。  

    此致!
    安德鲁