This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:iso7740未使用的通道

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1270346/iso7740-iso7740-unused-channel

器件型号:ISO7740

您好!

这是一个关于数字隔离器未使用通道的简单问题。 我通常将未使用的通道的输入端接地。 我们是否需要在输出端添加电阻负载?

此致、

C·杜金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    对于数字隔离器上未使用的输入引脚、最好使其保持连接状态、从而降低电流消耗、并提高器件的抗噪性能。

    例如、ISO7740F 默认为低电平状态。 可以将未使用的引脚接地、以保持默认的低电平状态。 ISO7740器件(无 F 后缀)默认为高电平状态。 可以将非 F 模型的未使用引脚连接到一个上拉电阻器来保持默认状态。

    当未使用通道且不需要电阻负载时、建议将器件的输出保持开路状态。

    有关未使用的通道输入/输出引脚的更多信息、请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732667/faq-can-channel-input-output-pins-on-a-digital-isolator-be-left-floating

    此致、
    A·维塔尔