This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是电流传输比(CTR)?

Guru**** 2786625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1270531/faq-what-is-current-transfer-ratio-ctr

常见问题解答:隔离 >> 光电仿真器 >>当前常见问题解答

什么是电流传输比(CTR)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电流传输比(CTR)?

    电流传输比(CTR)是电流与输出集电极输入正向电流的比值、以百分比表示。

    CTR 的主要特征是可用于模拟光仿真器或光耦合器器件。

     

    输入正向电流(IF)是流入二极管的电流、而输出集电极电流(IC)是流入输出晶体管的电流。

    • 如果 CTR > 100%、IC 将大于 IF
    • 如果 CTR < 100%、IC 将小于 IF

    它是如何在数据表中表示的?

    如何从器件测量 CTR?

    下图显示了专为测量模拟光学仿真器 CTR 而设计的测试电路。

    通过施加输入正向电流并向集电极-发射极施加电压、可测量输出集电极电流。