This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:在 VCC1上存在1.7V 的泄漏电压、而 VCC1悬空、I2C1总线通过3.3V 电源通过4.7K 上拉

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1260836/iso1640-there-are-leaking-voltage-of-1-7vat-vcc1-while-vcc1-floating-and-i2c1-buss-pullup-with-4-7k-with-3-3-volt-supply

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO1540

尊敬的 TI 团队:

我正在使用您的器件 ISO1540DR、它工作正常、没有问题。 我将在同一硬件中将其替换为与封装兼容的器件 ISO1640BDR。 那么、现在我面临一个问题、当时 VCC1打开、VCC1上的泄漏电压为1.7V、I2C1使用3.3V 的4.7K 上拉。 当我将这个 IC 替换为 ISO1540时、我们发现 VCC1侧没有泄漏电压。

看看这个。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    查看您提供的原理图、我建议您考虑使用电容值为0.1 µF 的去耦电容器而不是1 µF、因为这是我们在器件数据表中建议的值。 遵循此建议将有助于确保 器件在所有数据速率下可靠运行。  

    关于您观察到的漏电压、我有以下问题:

    -您能否确认  连接到 I2C 总线1侧的上拉电阻器 的值是4.7 kΩ?

    -如何测量此漏电压?  每当引脚1与 AFE1_3V3节点完全断开时、是否直接在器件的引脚1 (VCC1)处测量电压? 或者、当引脚1连接到 AFE1_3V3节点、而未向 AFE1_3V3 节点供电时、是否正在测量该电压?

    - 当您测量此漏电压时,信号是否被施加到设备的数据和时钟引脚(引脚2和3)?

    -当您测量此漏电压时,使用哪个 GND 节点作为这些测量的参考? 您是否使用 GND_1、还是使用不同的 GND 节点。

    -您是否仅在一个  ISO1540DR 器件上测量了该泄漏电压,或者您是否 在多个 ISO1540DR 器件上观察到了这种行为?

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议 C68、C69替换为100nF/16V、我进行了更改、但问题未解决。  

    - 1侧上拉电阻4.7K  

    -当 AFE1_3V3打开(未连接)时测量 C69电容器的泄漏电压、但 I2C 总线上拉电压为3.3V   

    -是在测量泄漏电压时,信号被施加到 SCL1和 SDA1

    -测量相对于 GND1的漏电压

    我们观察到超过100个 ISO1540DR,只有 ISO1640BDR 才会出现泄漏电压问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享所请求的信息。

    我目前正在联系设计团队、以尝试了解 此器件是否会出现这种行为。 我将在本星期五之前向你提供这方面的最新情况。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:  

    我在等你的好回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 很抱歉耽误了时间、联系设计团队的时间比预期的要长。

    根据 ISO1640BDR 的设计、我们不希望在 VCC1与电源断开连接并且某个信号施加到 SDA1和 SCL1时在 VCC1上测量任何电压。 为了尝试帮助完成调试过程、我将在我们的评估模块之一上测试 ISO1640BDR 器件、看看我是否能够复制您的测试结果。

    您能否向我提供您在 测量此泄漏电压时施加到器件 SCL1引脚的时钟信号的频率? 我需要此信息、以便我 可以在您观察到此异常行为的相同条件下测试器件。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我使用我们的评估模块和指定的测试条件测试了 ISO1640。 执行这些测试时、我观察到、当从 I2C 总线上移除上拉电阻器时、在 VCC1引脚上测得的电压为0V。 您能否移除连接到 SDA1和 SCL1 I2C 总线引脚(1侧)的任何上拉电阻器、然后再次进行测试、以查看您是否仍然能够测量 VCC1的电压?

    查看器件的配置、在 VCC1引脚上测得的任何电压都可能是器件和连接到 VCC1的上拉电阻器之间所施加信号的电压的结果。 要排除此问题、您需要移除连接到器件1侧两个 I2C 总线引脚的上拉电阻器并再次进行测试。  

    执行上述测试后、请告诉我您的结果、以便我们可以继续 分析 此问题。  

    此致、

    肯尼斯