This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:使用 ISO154x 隔离 RS485总线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1269722/iso1540-using-iso154x-for-isolating-rs485-bus

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO1452ISO1450

您好、团队成员:

 

是否可以使用这些 ISO154x  双向 I2C 隔离器来隔离其他非 I2C 通信协议?

具体来说、我想用它来隔离 RS485总线。

 

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elan:

    感谢您的联系。  

    否、无法使用  ISO154x 隔离 RS 至485总线。 RS 至485是一个使用差分信号的协议 、因此、所有 RS 至485收发器 都经过专门设计、用于发送和接收 RS 特定电压电平的差分信号。 I2C 使用标准0-5V 逻辑电压电平进行通信。 任何 I2C 隔离器都经过专门设计、可支持0-5V 逻辑电平信号、这意味着它们无法用于发送差分和不同电压电平下 的接收信号(RS 至485总线的共模范围可以是-7至12V 之间的任何值)。 因此、 ISO154x 无法用于隔离 RS 至485总线。

    要隔离 RS 至485总线、我们建议您 使用 全新的隔离式 RS 至485收发器 系列(ISO14xx)中的器件、例如 ISO1450或 ISO1452。

    此致、

    肯尼斯