This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 总线高压70V 保护

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ESD762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1269135/iso1042-protection-of-can-bus-from-high-voltage-70v

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: ESD762

尊敬的团队:

我在设计中使用 ISO1042。 我的 CAN 电压可高达70V。

我检查了参考设计、发现 ESD (CDSOT23-SM712)二极管 反向关  断电压为12V (最大值)。

我无法看到关断电压为70V 的 ESD 二极管。

是否可以知道有其他方法可以保护 CAN 总线免受高电压的影响?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您的联系。

    Unknown 说:
    我知道还有其他方法可以保护 CAN 总线免受高压影响吗?

    ISO1042支持+/- 30V 的共模电压范围、并具有+/- 70V 的内置瞬态电压故障保护功能。 如果您的应用需要 针对高压 ESD 和瞬变提供额外保护、我建议您通过将 TVS 或 ESD 二极管连接到 CAN 总线来实现额外保护。  

    [报价 userid="433553" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1269135/iso1042-protection-of-can-bus-from-high-voltage-70v ]我无法看到隔离电压为70V 的 ESD 二极管。

    您选择用于保护 ISO1042 CAN 总线的任何 TVS 或 ESD 二极管都需要具有 低于70V 的钳位电压(这是器件内置故障保护功能可支持的最大电压)。 否则、 在 ESD 或瞬态电压事件期间可能损坏 ISO1042。 此外、还建议使用击穿 电压刚好超出 ISO1042 CAN 总线共模电压范围的 TVS 或 ESD 二极管。 遵循此指导原则将有助于确保二极管仅在 ESD 或瞬态电压导致 CAN 总线电压超过器件支持的共模范围时才导通。  

      如果应用不需要 支持器件的完整共模范围(+/- 30V)、则 CDSOT23-SM712可用于保护该器件的 CAN 总线。 如果您希望能够支持器件的整个共模电压范围、则可以选择 具有更大 VBR 值且最大钳位电压低于70V 的 TVS 或 ESD 二极管、例如 ESD762或 ESDCAN05-2BWY。  

    此致、

    肯尼斯