This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1静态电源电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267938/iso6741-q1-iso6741-q1-quiscent-supply-current

器件型号:ISO6741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6741ISO7041-Q1

大家好、

快捷问题:

我有一个项目需要低功耗、当没有数据通过数字隔离器时、如果我只提供 VCC2、那么最低的电源电流是多少?如果没有数据通过隔离器、EN2短接至 VCC2?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是低于50uA。 如果 Iso6741不符合要求、您能帮助推荐一下是否有任何其他数字隔离器符合此要求? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到德州仪器 E2E 支持论坛!

    感谢您的咨询。

    对于 ISO6741、50uA 电源电流过低。 我们有一个超低功耗 数字隔离器 ISO7041-Q1、可满足您的要求。 请随时查看此数字隔离器: https://www.ti.com/product/ISO7041

    此致、
    A·维塔尔