This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7142CC:ISO7142CC 和 ISO71xxCC 之间的差异

Guru**** 2376910 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7142CC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1268052/iso7142cc-the-difference-between-iso7142cc-and-iso71xxcc

器件型号:ISO7142CC

团队成员

如下所示、只有 ISO7142CC 有独立的数据表、而 ISO71xxCC 有通用的数据表。 这是否意味着  ISO7142CC 和 ISO71xxCC 之间存在有效差异 ?   

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    器件规格与之类似。 ISO7142CC 可能是在较晚的时间发布的、因此可能会形成单独的数据表。  

    由于 ISO71xxCC 和 ISO7142CC 器件较旧、我们建议使用较新的器件、例如 ISO67xx 系列或 ISO77xx 系列数字隔离器。

    此致、
    A·维塔尔