This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:睡眠模式

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267630/iso1042-q1-sleep-mode

器件型号:ISO1042-Q1

您好、TI 专家:

我有一些关于隔离式 CAN 收发器的问题:

  •  ISO1042-Q1没有"唤醒引脚"或"抑制引脚"、如何实现系统的低静态电流?
  •  ISO1042-Q1能否实现远程消息唤醒? 如果是,如何实现?  
  • ISO1042-Q1没有可用的"睡眠模式"、我想了解待机模式下消耗的电流有多少?
  • 为什么隔离式 CAN 收发器不需要考虑静态电流问题,据我所知,大多数 ECU 有系统睡眠电流要求,例如,低于100uA,,但隔离式 CAN 收发器没有睡眠模式, 我不知道如何满足系统睡眠当前的问题? 对于隔离式 CAN 收发器的睡眠电流问题、您有什么建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    Unknown 说:

    ISO1042-Q1没有 待机模式或远程消息唤醒功能。  

    Unknown 说:
    没有可用于 ISO1042-Q1的"睡眠模式"、我想知道待机模式下消耗了多少电流?

    如前所述、ISO1042-Q1没有可用的待机模式。 当收发器处于隐性状态时、器件将消耗的电流最小。

    [quote userid="374436" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267630/iso1042-q1-sleep-mode 为什么隔离式 CAN 收发器不需要考虑静态电流问题,据我所知,大多数 ECU 有系统睡眠电流要求,例如,低于100uA,但隔离式 CAN 收发器没有睡眠模式, 我不知道如何满足系统睡眠当前的问题? 对于隔离式 CAN 收发器的睡眠电流问题、您有什么建议吗?  [/报价]

    我们认为、ISO1042-Q1的电流  消耗与 业界其他具有待机引脚的隔离式 CAN 收发器大致相同。

    此外、我还想指出、为了保持隔离、ISO1042-Q1需要由隔离式电源供电。 在某些情况下、隔离式 直流/直流转换器可能会 比 ISO1042-Q1消耗更多电流、也可能没有类似于非隔离式 CAN 收发器的"睡眠"模式的任何节能模式。  因此、即使隔离式 CAN 收发器确实具有低电流    消耗模式、但在考虑隔离式直流/直流转换器可能更大的连续电流消耗时、总电流消耗可能仍然很大。 因此、我们认为、 对于大多数需要隔离式 CAN 接口的应用而言、ISO1042-Q1电流消耗应足够低。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈!

    下面的图片显示了我做的概念,但问题是睡眠电流,我不知道如何控制睡眠电流。 因为没有 INH 和唤醒引脚可用...请给我一些建议...

    说实话,我不知道隔离式 CAN 收发器是否真的需要,因为我只看到这些要求从客户规格:

     1.带电隔离,(最小值 V452rms)

     2.最大启动时间1000ms

    3. CAN FD/CANOPEN /CAN 2.0b

    4.。。。。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 ISO1042-Q1不具备 STB 引脚或 "睡眠模式"功能、但 与 某些隔离式直流/直流转换器的典型电流消耗相比、其电流消耗较低。 此外、隔离式直流/直流转换器通常没有节电模式、因此使用具有此功能的隔离式 CAN 收发器通常 无助于降低系统的整体电流消耗。

    由于 ISO1042-Q1没有 STB 引脚或"睡眠模式"特性、则需要考虑另一种解决方案、以降低睡眠模式下的系统电流消耗、例如使用具有低电流消耗模式的隔离式直流/直流转换器、 或使用负载开关关闭未使用时与系统此部分相连的电源。  

    此致、

    肯尼斯