This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211在发生击穿时的输出状态

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267962/iso1211-output-state-of-iso1211-in-case-of-breakdown

器件型号:ISO1211

团队、您好!

如果 RTHR 短路并导致大输入电流、最终器件损坏、ISO1211的输出会是什么? (高/低/ Hi-Z)

我们正在考虑使用 ISO1211来输入 DC110V。

此致、

古贺太基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taiki:

    感谢您的联系。

    [报价 userid="44545455" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267962/iso1211-output-state-of-iso1211-in-case-of-breakdown "]如果 RTHR 短路并导致大输入电流并最终导致器件损坏、ISO1211将产生什么输出? (高/低/ Hi-Z)

    对于该器件、RTHR 负责设置电压阈值(VIH 和 VIL)和限制 浪涌电流。 如下表所示、如果将 RTHR 替换为短路(RTHR = 0 Ω)、器件的电压阈值将降低到 数据表为此特定情况定义的最小阈值(VIL 为6.5、VIH 为8.2)。 如果场侧输入电压低于 VIL、器件 OUT 引脚上的信号将为逻辑低电平;如果场侧输入高于 VIH、则器件上的信号将为逻辑高电平。

    当 RTHR 替换为短路时、 只要满足以下条件、输入电流就仍应受到器件的限制:

    -应用到设备的电压在数据表规定的-60V 至60V 范围内

    - RSENSE 电阻器(负责限制流入器件的电流)在  562至200 Ω 的建议范围内,并连接在 ISO1211的 SENSE 和 IN 引脚之间

    只要满足上述条件、ISO1211仍应在 RTHR = 0 Ω 时将输入电流限制在 RSENSE 电阻器设置的电平。有关  RTHR = 0 Ω 时不同 RSENSE 电阻器值所设置输入电流限值的更具体信息、 请参阅数据表中的下表。

    Unknown 说:
    我们正在考虑使用 ISO1211输入 DC110V。

    只有在以下情况下才能实现该实现: 您可以使用 一个电阻值较大的 RTHR 电阻、并在下图所示的配置中连接一个额外的分流电阻(RSHUNT)。

    根据 ISO1211数据表的规定、 可施加到器件 IN 和 SENSE 引脚的最大电压为+/- 60V。这意味着 ISO1211将只能支持110直流输入 如果  RTHR 和 RSHUNT 电阻器 用于产生足够大的压降、使 IN 和 SENSE 引脚上的电压保持在60V 以下。如需获取有关  使用 ISO1211实现此实现所需的电阻器值的建议、 您可以参阅以下应用手册、其中提供了适用于此特定类型应用的示例电阻器值:

    https://www.ti.com/lit/an/slla382/slla382.pdf 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯