This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是光电仿真器?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1268413/faq-what-is-an-opto-emulator

常见问题解答:隔离 >> 光电仿真器 >>当前常见问题解答

什么是光耦仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器的光耦仿真器系列将 TI 专有的 基于 SiO2的隔离技术与近20年的隔离技术投资经验相结合、超越了传统的基于光的隔离技术。

    光学仿真器复制了传统光耦合器的特性、允许快速升级到光耦合器应用、而没有老化和热漂移的传统缺点。 与隔离式电源配合使用时、这些器件可阻止高电压、隔离接地以及防止数据总线上的噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。

    要了解光耦仿真器的优势、请参阅"光耦仿真器与光耦合器的优势是什么?"