This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]光学仿真器与光耦合器有哪些优势?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267887/faq-what-are-the-benefits-of-opto-emulators-vs-optocouplers

常见问题解答:隔离 >> 光电仿真器 >>当前常见问题解答

光学仿真器与光耦合器的优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 TI  基于 SiO2的隔离技术、光耦仿真器可以克服与传统光耦合器相关的限制、从而实现卓越的性能和可靠性。 以下是光学仿真器带来的一些主要优势:

    1. 降低功耗
    2. 数据速率快
    3. 改进了共模瞬态抗扰度(CMTI)
    4. 宽温度范围
    5. 稳健可靠的隔离
    6. 稳定且严格的电流传输比(CTR)
    7. 带宽

    TI 的光耦仿真器系列是您期待已久的光耦合器的升级产品。