This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:具有>12V 电源的数字隔离器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1264916/iso7721-digital-isolator-with-12v-power-supply

器件型号:ISO7721

大家好、  

我们是否具有>12V 电源的数字隔离器? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我们没有任何支持高于12伏电源的数字隔离器。  

    由于数字隔离器具有通常仅在高达5V 电压下运行的逻辑 CMOS/TTL I/O、因此也支持数字隔离器的电源高达5V。

    此致、
    A·维塔尔