This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:上升-下降时间与放大器;D1/D2的频率不符合数据表中的预期值

Guru**** 2547280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1263985/sn6501-rise---fall-time-frequency-for-d1-d2-is-not-as-per-expected-values-from-datasheet

器件型号:SN6501

我正在使用 SN6501DBVR 生成隔离式5V 电源。 但在执行内部测试时、发现上升-下降时间较高 且频率小于 D1/D2的预期值。

VCC = 3.3V。 我的电路与数据表中提到的电路类似、只是更改了 TP1 (LDO 输入)附近的10uF、而不是4.7uF。 我已附上了您的数据表中的电路原理图快照、供参考。

  

序号 信号 参数 预期-最小值   预期- 典型   预期- 最大值   已观察
1 D1/D2 上升时间(nS) - 70 - 120
2 下降时间(nS) - 110 - 130
3 频率(kHz) 250 360 550 220.4

请帮我解决这个问题!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikrishna:

    感谢您与我们联系。  以下电路是用于评估器件性能和运行的简化设置。 它用于测量 您之前列出的5.6开关特性中的值。 使用测试电路的原因是消除变压器对测量的影响、该影响会影响上升和下降时间。

    不过、220.4kHz 的开关频率很有趣。 请提供所发生情况的屏幕截图供我们评估。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到上面所附的快照、它展示了 D1-D2频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikrishna:  

    感谢您提供屏幕截图。 要进行进一步调试、请参阅下面的。

    1. 您能否如上面的图6-4所示测试电路? 这样将消除所有系统元素、并帮助我们验证器件。
    2. 您是否在任何其他设备上看到此行为? 或者这是唯一被测试的样品吗?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我在已测试的一个样本上观察到了这种行为。 测试更多样本并验证其行为。 甚至可以按照图6-4测试电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。 我将等待结果。  

    此致!
    安德鲁