This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:用于次级侧的 LDO

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985A, TPS7A24, ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1264260/iso3086t-ldo-for-the-secondary-side

器件型号:ISO3086T
主题中讨论的其他器件:TPS7A24、LP2985A、

大家好、

我的客户正在考虑使用我们的器件、有1个问题。

在该 EVM 中、LP2985A-50DBVR 用作次级侧的电源。 但如果您查找 LP2985A 的产品文件夹、则会发现 TPS7A24是作为该器件的下一代产品推出的。

TPS7A24是否会是 ISO3086T 的推荐 LDO? 我认为 LP2985A 用于 EVM、因为它是当时最好的器件。 但由于设备有点旧、我想知道我们是否可以使用可用性更高的更新设备。

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、

    感谢您的联系。

    我 已经通知了 负责这些 器件的团队 、以便他们可以为您提供适用于该应用的最新 LDO 建议。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kenneth:

    从 ISO3086T 数据表中了解 LDO 的输入电源要求有点困难。  这里您期望的电压范围是多少?  TPS7A24可以为您提供18V 输入、但或许您能使用 LVIN LDO?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen

    关于客户的用例、他们正在考虑使用数据表中的下图所示的变压器和 LDO Jsut。

    请假设 Vcc1为3.3V、Vcc2为5V。 他们将使用1:2 X-FMR。

    因此、我认为 MVIN-LDO 可能是不错的选择、因为 LDO 的输入可能会接近7V。

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    TPS7A24看起来非常适合我。  我同意、对于该应用、这是一个比旧款 LP2985A 更好的 LDO。

    谢谢。

    斯蒂芬